This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185充电电流

Guru**** 2490645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499407/bq25185-bq25185-charging-current

器件型号:BQ25185

工具/软件:


Vin=12V 2A
VSET = 13K
ISET= 375R
电池3.3V
为什么 VBAT_CHG 充电电流是50 -100mA?

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    鉴于 VIN 为12V、 器件可能会进入热调节(TREG)并减小充电电流以防止过热。

     您能否请使用较低的输入电压(例如5V)进行测试、看看问题是否消失?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Alec:

    我通常可以使用5V 为800mA 供电。
    现在我想使用12V 2A 电源进行充电(在800mA 处)。
    如何在800mA 上正确充电?

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的检查。

    我建议:

     1.在为 VBUS 供电之前、使用降压转换器从12V 降至更低

    2.使用开关充电器,在较高输入电压下比线性充电器更高效

    由于线性拓扑的性质、功率耗散随着内部 FET 上的压降以及电流的增加而增加。

    有关功率耗散的更多详细信息、请参阅 BQ25185的第8.3.7.6节。

    此致、

    Alec