请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:bq29330 工具/软件:

有关具有 PF 标志并使用未知密钥密封的电池控制电路的两个部分的问题。
1.将 bq29330 AFE 和电池替换为新的电池会因为新的 AFE 寄存器没有出现故障且不锁存而使电量监测计退出故障状态吗?
2.更换 bq29330 AFE 是否会导致密封 bq20z GG 充电和电芯均衡算法丢失?
我的假设是、GG 依赖 AFE 进行故障检测、并且锁存故障仅驻留在 AFE 寄存器中。 请确认 GG 不会保留原始故障 AFE 中的 PF 标志、因此会在连接到新 AFE 时自动恢复电池控制功能、而不会丢失原始充电和电芯均衡算法。