This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:发生 I2C 通信时进行随机复位

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499210/bq25628-random-reset-when-i2c-communication-happens

器件型号:BQ25628

工具/软件:

您好:

在我们的电路板上、我注意到  BQ25628会导致系统功率下降并进行复位。 使用示波器、我可以看到通过 I2C 进行通信时发生了这种情况。




在我们的电路板上、同一 I2C 总线上还有一个温度传感器、电流消耗始终低于5mA。

这是我到目前为止尝试过的、但仍会发生复位:
-将 I2C 速度降低到50kHz
-如果 NACK 为1ms、则增加2条启动命令之间的时间
-仅与 BQ25628通信(100kHz 和50kHz)
-仅与温度传感器通信 (100kHz 和50kHz)
-禁用看门狗  

当发生复位并读取 IC 寄存器时、CHARGER_FLAG_0的最后一位为1、因此 检测到 WD 计时器信号上升沿。 如果禁用了 WD、也会发生这种情况。
这是正常的吗?

然后、我刚刚禁用了通过 I2C 的通信(启动时除外)并且未发生复位。

还有什么我可以尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能帮助分享有问题的 BQ25628 IC 的顶部标识、在哪里可以看到此行为吗?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett、

    这是 IC 的顶部标记

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    感谢您提供顶部标记、这有助于解释您观察到的行为。 请允许我在下面进一步解释。  

    该器件上发现了一个问题、在仅电池供电运行时、I2C 通信可能会导致观察到 VSYS 丢失。 为避免这种行为、必须遵循数据表第8.5.1节中列出的与 I2C 通信相关的时序要求。

    此外、有一小部分器件即使遵循时序要求、仍会显示 VSYS 行为的丧失。 为了解决此问题、TI 于2024年2月发布了产品变更(PCN)通知、并且所有受影响的客户均已收到相关通知。 当遵循时序要求时、此日期之后发布的所有 IC 都将正常工作。

    提供的顶部标记确认您使用的 IC 是在此日期之前制造的、根据您的报告、可能是上述小比例商品中的一个。 鉴于此、我最好的建议是使用新的 BQ25628 IC 替换该特定的器件。 通过 TI.com 订购的所有 IC 都将在产品变更后进行制造。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Garrett