This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:反馈端子电压(VFB)寿命终止降级

Guru**** 2490635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490923/tps7h1101a-sp-end-of-life-degradation-of-feedback-terminal-voltage-vfb

器件型号:TPS7H1101A-SP

工具/软件:

TI 是否有任何有关反馈端子电压(VFB)下降的数据?  问题是线性关系还是对数关系适用于零件参数?  您能否根据测试数据(鉴定数据)或其他有关这项技术的经验对此做出评价?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们 执行1000小时/125C 组 C 测试来量化在该条件下观察到的漂移。 但是、由于 我们没有任何中间的读取点数据、因此无法确认变化率是否是线性的。  

    让我来看看我们是否可以分享技术层面的任何其他信息。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  如果您发现更多信息或确定没有其他信息、请告诉我。  对我们如何评估 EOL 有何建议?  您能共享 C 组前后的数据吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theodore:

    我应该很快就会更新、很快就会接触到 Base。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。 只需快速更新:

    看起来我们在相关器件上有一些相关数据。 我应该在下周初掌握更多信息、然后再更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theodore:

    我得到了更多的信息。 如果我通过您帐户使用的电子邮件与您联系、以便将其从公共论坛中移除、您会不会介意?

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    电子邮件会很好。  使用此帐户链接到的帐户。   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、刚接触。