This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31PXQ1EVM:TPSI3052和仿真的功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31P1-Q1, TPSI3052, TIDA-050063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498587/tpsi31pxq1evm-function-of-tpsi3052-and-simulation

器件型号:TPSI31PXQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TPSI3052、TPSI31P1-Q1、 TIDA-050063

工具/软件:

您好的团队、

您是否有可用于仿真设计的文件?

 评估模块上的 TPSI3052具有什么功能?

此致、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 计算器工具无法正常工作。 更改参数 P_SUPPORT 后、工作表不再起作用。

    你能看看这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队! 我们目前正在开发 TPSI31P1-Q1 PSpice 模型、该模型应在接下来的2个月内可用、该模型 发布后将在器件产品页面上提供。

    EVM 上的 TPSI3052旨在提供额外功率(+79mW)、以便在需要时帮助进行开关。 该计算器工具可以帮助确定是否考虑更多的开关功率、在 PSUPPORT 时、如果最大开关功率超过 TPSI31P1可以单独提供的功率、则会发出警告? = false。 这可能会导致充电延迟。

    计算器工具似乎对我使用相同的输入、不确定您的副本为什么不起作用。

    我可以立即回答的唯一问题是、计算器工具在给定输入下达到最大计算能力。

    确保您已关闭自动计算并在提供新输入后手动重新计算。

    由于该设计以线性方式充电、我建议将 CLINK 减半(20mF -> 10mF)并将 tCHARGE (1450ms -> 2900ms)输出加倍、以估算完全充电时间。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Psupport 设置为 false 后、会出现分页符。 因为当我把它恢复为 true 时、它仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还对电感器有一个疑问。 为什么要改为 Coilcraft 或 Wurth 电感器而不是 TIDA-050063中使用的 Bourns (1140-561K-RC)电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    您能否将您的工作表附在此处、以便我查看一下? 很难这样判断。

    我也有一个关于电感器的问题。 为什么您更改为 Coilcraft 或 Wurth 电感器而不是 TIDA-050063中使用的 Bourns (1140-561K-RC)电感器?

    许多客户在初始设计后提供了反馈、表示他们更喜欢表面贴装并希望尽可能减小尺寸、于是他们研究了替代方案。 Bourns 电感器运行良好。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了文件

    e2e.ti.com/.../TPSI31P1_2D00_Calculator_2D00_Tool_5F00_0p3.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    我下载了您的文件、但在切换 PSUPPORT 并重新计算后、我收到了输出。 我无法重新创建您的问题。 也许尝试重新下载该工具并重试?

    PSUPPORT = TRUE

    PSUPPORT = FALSE

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过,并得到了相同的结果。 我的 Excel 中的设置在欧洲可能与在美国不同吗? 我已经切换了自动计算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢您的答复。 是的、欧洲和美国的不同版本可能导致了此问题。 我不确定如何设置我的区域。 我尝试将小数分隔符更改为逗号、但它仍然有效。 我想知道是否有语言差异导致计算器中断。 但计算使用布尔逻辑和单元格引用,这在不同语言中肯定是相同的...

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师