This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:即使放电完成、DSG 位也会切换、并且没有停止。

Guru**** 2490615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499131/bq34z100-r2-the-dsg-bit-is-toggling-even-after-the-discharge-is-completed-and-does-not-stops

部件号:BQ34Z100-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

 耗尽后释放电流。 DSG 位持续切换为1和0。可能出现什么问题?

我离开它超过5小时仍然是相同的问题。

请给我一个解决方案

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、  

    这是合理的、因为一旦电池达到"空状态"或您将终止电压设置得过大、放电 FET 就会断开、以防止低于其空/终止状态。 如果为了防止出现这种情况、您需要查看 BQStudio >>数据存储器、参数、特别是 Dsg Current Threshold、OT Dsg、 Cell Terminate Voltage 等

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我将检查数据存储器、并在存在任何差异时进行更新。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    好的。

    谢谢您、
    Alan