This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:

Guru**** 2490635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499128/bq34z100-r2

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

尊敬的先生:

我正在使用 bq34z100-R2 ,密封酸电池12v 7Ah。终止电压的重要性是什么?

Design Capacity - 7000mA

通过将电压标度使用为2、设计电压-> 5000mV

电池节数-> 6

设计能源-> 8400mWh

流片电流-> 100mA

放电电流阈值-> 60mA

充电电流阈值-> 75mA

退出当前-> 40mA


我无法在电池管理工作室中获得终止电压、而是获得了电芯终止电压。

都是一样的吗?

我已将电芯终止电压保持为2000mV 。每当我开始将电池放电至5000mV 时、它将正确放电。 当它达到5000mV 后,它会大幅下降到0mV.它是正常的还是如果它错误,那么这种电压急剧下降的潜在原因是什么? 此问题的解决方案是什么?

请尽快答复。

谢谢你

Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    -终止电压的重要性,特别是对于密封酸电池,如果你去低于终止电压,它可以导致损坏电池,并降低寿命由于硫化。

    -终止电压和电芯终止电压确实相同。  

    -是的,如果你将终止电压设置为2000mV 它确实会放电的电池在5000mV ,一旦它达到2000mV 比它将停止放电。 当电池达到5000mV 并降至0mV 时、可能/不能被视为正常、这在很大程度上取决于电池。 对于大多数12V 铅酸电池、终止电压为10.5V、如果您低于该电压、尤其是在5V 时、则不会将其降至0V、这种情况并不少见。 不过、这个问题不是德州仪器(TI)的电池电量监测计问题、而是要了解电池可接受的工作范围、而不是实现这些参数。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的回复、无需跟进此消息。

    谢谢您、
    Alan