This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:审查14kw 充电器的开发过程

Guru**** 2490175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499904/ucc28070-reviewing-development-of-a-14kw-charger

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:UCC28950

工具/软件:

尊敬的团队:

我们希望为 ESS 应用开发一款14kw 电池充电器、其规格如下:

充电电压:67.2V
充电电流:200A。

我想知道 TI 产品系列中最适合的拓扑和相关 IC 是什么、可用于实现这一点。
是否有任何与此相关的参考设计?  

此致、
诺埃尔·宾尼·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    在这个功率级别、您选择了合适的 PFC、因为它可以同步和并联。 在 PFC 之后、第二级将是 UCC28950 相移全桥。 这些传感器也可以并联以支持非常高的功率。  

    遗憾的是、我们没有任何这种功率级别的参考设计。 本 应用手册 展示了如何同步3个或更多 UCC28950。

    希望这能回答您的问题。