This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:PMIC 没有 TPS65219的输出

Guru**** 2490665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495695/tps65219-pmic-has-no-output-for-tps65219

器件型号:TPS65219

工具/软件:

您好、

我们将 PMIC TPS6521904用于 AM6254电源供应商、现在、 TPS6521904 在 OUT 板上没有电压输出、VSYS 为5V;

我们将 VSYS 设置为3.3V、并设置复位、但问题未解决;

Plesae 请仔细查看原理图 、帮助检查我们的设计是否有任何错误、谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS6521904RHBR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    由于对于该器件的该版本(04)、EN/PB 配置为 PB、您是否施加脉冲将该引脚拉至 GND 至少600ms? 但是、由于 FSD 处于启用状态、因此它应在电源检测时上电。

    MODE/RESET 引脚配置为 RESET、该引脚是否被拉至高电平?

    您能否捕获上电时的示波器图、看看 PMIC 是否尝试上电、信号为 VSYS、GPIO2、BUCK2、LDO4等。如上电序列所示?

    另外、最好通过读取寄存器0x28至0x32来查看是否存在任何故障阻止 PMIC 关断。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    请参阅以下波形:

    黄色为 VSYS、绿色为 GPIO2、粉色为 BUCK2、蓝色为 LDO4、现在、VSYS 可用、但其他不提供输出:

    另外、最好通过读取寄存器0x28至0x32来查看是否存在任何阻止 PMIC 关断的故障。

    由于 PMIC 无法 启动、我们不知道如何读取寄存器、因此请提供有关如何解决此问题的建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    请介绍如何获取  TPS6521904的 I2C 寄存器、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    对于该器件的04版本、我可以看到 VSYS 为3.3V。 您是否可以在 VSYS 处施加3.3V 电压而不是5V 电压、看看 PMIC 是否会上电?

    如果您可以访问 PMIC 的 SDA、SCL、则可以在地址0x30与器件进行通信并读取 I2C 寄存器。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    [引述 userid="197124" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495695/tps65219-pmic-has-no-output-for-tps65219/5755222 #575522"]对于此器件的04版本、我看到 VSYS 为3.3V。 您是否可以在 VSYS 上施加3.3V 电压而不是5V 电压并查看 PMIC 是否通电?

    我们已将 VSYS 修改为3.3V、但没有任何 改进;

    请告知我们是否可以 从 PC 连接 SDA、SCL、无需任何密钥或其他 访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您没有任何密钥可以访问器件上的 I2C、当然、SDA、SCL 需要上拉电阻器。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的支持;

    现在、我们可以获得 PMIC TPS6521904的电源轨、但如果我们连接到 SOC、我们 会发现 Buck2 VCC_1V8为2.2V、然后我们将 Buck2与断开连接

    SoC、 BUCK2  VCC_1V8恢复到1.8V、敬请谅解、为什么 BUCK2的电压为2.2V? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    请仔细查看我们的 PCB 布局、检查此设计是否有任何错误、谢谢。

    e2e.ti.com/.../L10_5F00_-EPB_2D00_2209201_2D00_00.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您是如何让电源轨适用于 PMIC 的?

    您是否可以像 TRM 上电序列中所示那样捕获 VSYS 上升以及 GPIO2和 BUCK2?

    BUCK2输出需要连接到 SoC 的 DVDD1V8、但连接到 VCC_1V8。

    Sathish