This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Lshim 温升问题

Guru**** 2490965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498076/ucc28950-lshim-temperature-rise-issue

零件号:UCC28950

工具/软件:

您好、

我们正在使用 UCC28950、其电源规格低于规格:

输入:700V、

输出:48V、5A

Fsw:50kHz

根据 SLUC222D 和 slua560d 的计算、垫片电感器 RMS 电流为1A。

我们尝试了多个电感器范围、如下所示:

电感器1:470uH、DCR 0.278 Ω、SRF 2.3MHz、Isat 1.5A、IRMS 1.2A

2.电感器2:470uH、DCR 0.20 Ω、SRF 1.35MHz、Isat 2.4A、Irsm 1.39A

电感器3:470uH、DCR 0.0873 Ω、SRF 1.7MHz、Isat 3.2A、IRMS 5.5A

4.电感器4:470uH、DCR 0.187 Ω、未提及 SRF、IDC 4A。

电感器1、2和3显示了在室温下满载时的温升为110°C。

电感器4的温升为70°C。

我们不确定导致此问题的原因、在测量流经电感器的电流后、均方根电流约为1A、峰峰值电流为3.8A。

这是通过电感器的电流波形、使用1:100的 CT 测量、次级侧负载为150 Ω。

希望这对您有所帮助。

请您能指导我们除  SLUC222D 和  slua560d 中显示的计算之外、如何推导 Lshim 电感器参数以实现超小的温升。

谢谢您、

此致

Gaurang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、我们将按照收到的订单对其进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、请注意、  在我们的设计中、变压器初级绕组处的二极管存在损坏(在 slua560d 中的 D5和 D11位置)、观察结果和二极管器件型号如下。

    二极管器件型号:STTH19B-TR

    观察1:在5A 48V 的满载下、二极管正常工作。

    观察1:在1A 48V 的轻负载下、二极管损坏、因此初级侧 MOSFET 也会损坏。

    请我们能有一些更好的计算或方法来选择这些二极管。

    如果您需要有关设计的更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、请注意、在我们的设计中、变压器初级绕组处的二极管存在损坏(在 slua560d 中的 D5和 D11位置)、观察结果和二极管器件型号如下。

    二极管器件型号:STTH19B-TR

    观察1:在5A 48V 的满载下、二极管正常工作。

    观察1:在1A 48V 的轻负载下、二极管损坏、因此初级侧 MOSFET 也会损坏。

    请我们能有一些更好的计算或方法来选择这些二极管。

    如果您需要有关设计的更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、将按收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    就钳位二极管而言、我认为在较轻的负载下、这些二极管不会损坏。

    我想知道您是否强制反向电流通过变压器、因为您不会关断 SR FET、以防止反向电流通过它们。  确保您使用 DCM 比较器在临界导通之前关闭 SR FET。  应用手册 slua560d。

    如果您的最大 DCR 为0.278、而 RMS 电流为278mW、则导通损耗将为278mW。  我认为这不会导致电感器达到110°C 。听起来您的电感器可能会饱和。  

     

    我查看了流经电感器的电流波形、看起来您的设计在77%占空比附近运行。  该电流应与应用手册图4-1中所示的值类似。   我没有在您的波形中看到任何电感器纹波电流的证据。  因此、您用于查看此电流的 CT 测量不正确、或者您的设计中存在问题。  您可能需要检查原理图与应用手册。

    您可能需要检查 CS 波形、以确保电流检测信号看起来正确。  否则、电流感应变压器可能会饱和。

     

    本应用手册使用峰值电流模式控制。  正确操作后、它将防止变压器饱和。  如果您不使用峰值电流模式控制、我建议您也切换到这种模式。  否则、您将需要一个与变压器输入串联的直流阻断电容器。

     

    此致、

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的响应和分析、我将进一步介绍用于输出 FET 的 DCM。

    关于注释"该电流应该与应用手册图4-1中所示的电流类似。"、图4-1显示了初级电流、输出 FET 电流和输出电感器电流、我想说的是错、您是指垫片电感器电流将与初级电流相同吗? 我认为、匀场电流会随着流经变压器初级侧的电流而有所不同。

    请注意、我们在设计中用于测量通过 LSIM 的电流和用作初级电流检测的 CT 相同、器件型号为 PE-51687NL、 此 CT 具有与  slua560d 中使用的 PE-63587NL 相同的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    请在下面查看我的评论。

    感谢您的响应和分析、我将进一步介绍用于输出 FET 的 DCM。

    关于注释"该电流应该与应用手册图4-1中所示的电流类似。"、图4-1显示了初级电流、输出 FET 电流和输出电感器电流、我想说的是错、您是指垫片电感器电流将与初级电流相同吗?

    是的

    我认为、匀场电流会随着流经变压器初级侧的电流而有所不同。

    电流应大致相同。  问题在于、当反向电流流过变压器时、不需要续流。  这就是二极管的用途。

     

    请注意、我们在设计中用于测量通过 LSIM 的电流和用作初级电流检测的 CT 相同、器件型号为 PE-51687NL、 此 CT 具有与  slua560d 中使用的 PE-63587NL 相同的参数。

    感谢您告诉我。  电流看起来仍然不正确。  我会使用电流探头来验证电流是否真实。

     

    此致、