This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:LM334输出电流容差

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501217/lm334-the-lm334-output-current-tolerance

器件型号:LM334

工具/软件:

您好:  

我们在配置为35uA 恒流源的电路中使用 LM334器件。 用于设置电流的电阻器具有0.1%的容差。  我们制造并测试了一批31条电路并测量了电流。  从测量结果来看、我们计算出电流值的分布为35uA +/-2.85%。 查看 LM334器件的数据表、我们可以看到  容差为+/-6%的参数设置电流误差(10uA -> 1mA)。  我们看到的值扩展率为+/-2.85%、远低于数据表中+/- 6%的值。

这是否与批次相关?

当我们着手进行批量生产时、我们是否应该看到与数据表+/-6%保持一致的设定电流范围更广?

Thabnk You、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahand、

    感谢您的提问!

    正确。 请始终遵守数据表规格、在本例中为+/- 6%。

    您可能会看到一个与批次相关的值分布、但在体积过大时、有必要考虑数据表最大值

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li