This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:对于 TPSM64406EVM-4PH:需要将转换为 OrCAD X 的原理图/布局工程

Guru**** 2487165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500798/tpsm64406-for-tpsm64406evm-4ph-need-schematic-layout-project-that-will-convert-to-orcad-x

器件型号:TPSM64406

工具/软件:

我需要一个用于 TPSM64406EVM-4PH 演示 BD 的可兑换 CAD 工程。  我的转换目标是 OrCAD X 23.1

  • 包括原理图和布局
  • 如果是在 Altium 中编写的、请将所有文件转换为 ASCII 版本

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    请给我发送一封电子邮件。 您可以在我的个人资料中找到它。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahil、

    您应该已经拥有我的电子邮件地址。  您希望我在您的个人资料中找到的"它"是什么?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在我的个人资料中找到"我的电子邮件"。 如果这里有混淆,请表示歉意。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您的个人资料吗?  我已经浏览过这个页面,没有看到任何允许我给你发消息的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    已向您发送电子邮件