This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:原理图检查

Guru**** 2486705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501435/lm2596-schematic-check

零件号:LM2596

工具/软件:

您好、

我正在为我的工程使用示意图

输入电压24V

输出电压5V

输出电流3A

请确保原理图适合这种情况

此致

Saurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    原理图看起来很好

    此致、

    Rahil