This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 和 VO 之间的差异

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501322/tps51200-the-difference-between-refout-and-vo

器件型号:TPS51200

工具/软件:

您好的团队、

我可以问 REFOUT 和 VO 之间有什么区别吗?

如果使用 VO 为 DDR 的 VTT 供电、REFOUT 的功能是什么?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    REFOUT 是 DDR 终端的基准电压。 VO 在一定的容差范围内跟随 REFOUT。 REFOUT 不适用于大负载、因为它只是一个基准电压。

    VO 能够提供3A 灌电流/拉电流。

    此致、

    James