This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:LM25180是否是 LT8301的引脚对引脚替代产品? 它是否能在附加设计中正常工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501285/lm25180-is-lm25180-pin-to-pin-replacement-of-lt8301-will-it-work-in-the-attached-design

零件号:LM25180
主题: LM5181中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

LM25180是否是 LT8301的引脚对引脚替代产品? 实际上、我们计划  在现有项目中使用 LM25180而不是 LT8301、该项目将与 PM9595NLT 一起用于生成20V 和-5.5作为 SiC 栅极驱动器的电源。 PM9595NLT 的磁化电感为 Lm 13uH、最小开关频率为280kHz、最大开关频率为350kHz。 Excel 计算器显示所需的最小磁化电感为30uH。  

您能否确认如果 Lm 为13 μ H、会出现什么问题?  如何确保开关频率保持在280kHz 以上?

PM9595NL 数据表- https://productfinder.pulseelectronics.com/api/open/product-attachments/datasheet/pm9595nl

 

此致、

Ajit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    我注意到您在计算器工具中使用了 LM5181、但您应该改用 LM25180 (LM25180具有更高的功率能力、因为集成式 MOSFET 具有 x2个额定电流)。

    -如下图所示、当使用1.2:1 NPS 匝数比时、工具建议使用36.6uH 的 Lmag min。 对于您的负载要求、我建议使用新的变压器增加 Lmag。 如果使用较低的13uH、控制器将快速从 FFM 模式切换到 DCM (350kHz Fsw)、并且根本不会在 BCM 下工作、与使用较高的 Lmag 相比、这会降低较高负载时的效率。  

       

    -其他的选择是用户一个较低的 NPS 1:2(类似于 PM9595NLT 变压器),这将引诱 Lmag min 到15.2uH 但问题是功率将受到限制。 (3.71W POUT 最大值、您需要~5.1W)。

       

    谢谢你