This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:为 IC 充电

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24103A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501265/bq24610-charging-ic

主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ24103A

工具/软件:

我们正在寻求在3.7V、10000 mA H 锂聚合物电池的情况下为 IC 充电。 充电器有12V 电源。  

请建议使用 IC。 我们研究了 BQ24610。 是否还有另一种更好的解决方案 、可能是使用集成 MOSFET。?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您是否考虑了 BQ24103A? 该器件具有集成开关 FET 的独立器件。

    此致、

    基督教