This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:当充电器处于恒压充电模式时充电电流出现意外跳变(增加)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496903/bq25756-unexpected-jump-increase-in-charging-current-when-the-charger-is-in-taper-charge-mode

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好:

我们正在使用 BQ25756电池充电器 IC 、并且观察到当充电器处于恒压充电模式时充电电流出现意外跳跃。  

在正常运行期间、充电电流遵循预期的 CC-CV 曲线。 但是、当充电器转换到 恒压充电模式时、我会注意到充电电流突然小幅增加(跳跃)、而不是平稳下降。 图表中显示了这种行为、其中我绘制了充电电流(以 mA 为单位)和充电电压(以 mV 为单位)随时间变化的曲线。 我还注意到、即使最大充电电流设置为约7.1A、我认为早期终止发生在约0.93A。 我在两种不同的设计上观察到了相同的行为。  它在多个电路板上也是可重现的。

这是充电期间的图:

该器件未在主机模式下使用。 每个阈值都通过硬件中的电阻器进行设置(ILIM_HIZ、ICHG、FSW_SYNC、FB 值的图片):

  1. 什么会导致收尾模式期间充电电流出现这种小跳变(增加)? 是否有任何已知问题可以解释此行为?

如有任何关于调试此问题的见解或建议、敬请谅解!

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、

    我知道这用于主机控制模式、您是否可以读取寄存器信息? 我想看看是否设置了任何标志。

    您能否提供完整的原理图?

    是否有系统负载?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我再次进行充电并记录寄存器。 日志文件附在下面。 我找不到任何异常或寄存器、它们可以帮助确定我每次看到的锥度电荷增加的原因。

    寄存器似乎按以下顺序按预期设置: 非充电- 快速充电- 恒压充电- 充电终止完成

    充电期间、电池没有连接负载。 我只能私下与您分享原理图、而不能在论坛中公开分享。

    e2e.ti.com/.../Charger-Log-1.0.0.log

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在研究这个问题、并将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、

    您能否提供完整原理图的图片?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    是否可以  与您分享私人消息中的原理图?

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、

    我发送了朋友请求。

    此致、

    基督教