This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:参数

Guru**** 2484635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQ27Z561-R2, BQ27426, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497123/bq27z558-parameters

器件型号:BQ27Z558
《Thread 中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2BQ27426BQ27427

工具/软件:

大家好!


我对 BQ27Z558有疑问。
它是否可以在3.7V 且功耗约为1mA 时使用?
电池容量为28mA

您能告诉我是否可以获得以下参数吗?

・使用时间
・周期计数
・SOH
2 μ・SOC
・μ s 电芯电压
・μ A 电芯电流


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    是的、在我们的系统中使用与 EVM 相同/不同的检测电阻、您可以非常轻松地获得1mA 的精度。 下面列出的所有参数都是在此电池电量计中建立的。预期使用时间将标记为 Total FW Runtime。 我随附了技术参考手册、其中包含要在 bqstuido 上使用/读取的参数的地址位置。

    BQ27Z561-R2和 BQ27Z558 技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc54c/sluuc54c.pdf?ts = 1743798323841&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z558

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、


    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    在 BQ27Z558产品页面上、最小电池容量为100mA

    客户使用的电池容量为28mA 我可以使用 BQ27Z558吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    您的问题已收到、将立即得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    对不起我的疏忽,但如果你的电池不符合要求的最低要求,你不能使用该产品.

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的确认。
    我明白。

    客户也考虑使用 BQ27426或 BQ27427、但它们的最小电池容量也为100mA
    我是否理解它们不适用于28mA 的电池容量?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    您的假设是正确的、28mA 电池非常小、任何类型的最小放电都会被 视为来自电量监测计端的噪声 如果他们使用的是一次性纽扣电池、则不需要任何类型的100mA、但我建议两种方式都升级到 BMS 电池组。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的支持。

    如果我使用 BQ27Z558或 BQ27426检查28mA 电池的剩余电池电量、精度是多少?

    在上一个答案中、您说可以实现1mA 的准确性、但是否可以以1mA 为增量检查28mA 电池的剩余电量?

    此外、TI 产品系列中是否有任何器件可以支持28mA 电池的剩余电池电量? 如果是、请告诉我产品名称。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    我们支持的最低电池是我与团队成员协商后的50mA、电池电量监测计要求最小100mA 容量、以及算法为何1mA 精度是为了使充电状态(SOC)能够很好地从100>>99>>98>97%等达到理想值 对于50mA 电池、电池的充电状态(SOC)为100>>98>96>94%等 然而、28mA 的最大挑战不仅仅是必须处理 SOC 从100>>96>>92>88%等、还需要高度更新您的数据闪存参数以适应该电池、同时为该电池创建新的自定义化合物 ID。 这项工作将需要对一个低容量的小组提供大量的支持、并需要由多个人员/管理层进行监督。 目前、就德州仪器(TI)电池电量计系列而言、我们官方不支持低于100mA 的任何产品

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的回答。

    如果是小容量电池、当设备剩余电量为80%或0%时、实际剩余电量与获得值之间是否存在差异?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    我想强调的是、这个项目需要获得特别批准、因为该团队的电池容量非常小、而且很可能会出现误判、精度很低、而且不可预见的问题可能会严重阻碍器件的使用。 我强烈敦促您的团队重新考虑另一个解决方案。   

    谢谢您、
    Alan