This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:TPS1HB08-Q1的最大浪涌电流

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500917/tps1hb08-q1-maximum-inrush-current-of-the-tps1hb08-q1

器件型号:TPS1HB08-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

TPS1HB08-Q1的最大浪涌电流为多少?

输入电压12V;TPS1HB08A-Q1、A 版本。

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新负载常数5A。

    浪涌电流最大值80A (对于4000uF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoxiang  

    这取决于器件设置的电流限制。 如果未从外部配置 ILIM、则器件依赖于内部电流限制。 我在下面附加了一个器件比较。  

    版本 F 的最大电流范围为94A、而版本 A 的电流可高达32A。  当 IOUT 达到电流限制阈值 ICL 时、通道将立即关闭。  假定 RILIM = GND 是 RILIM 短接的状态、而不是预期状态。  

    BR、  

    Alan