This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:通信中出现突然的无应答问题

Guru**** 2486205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494528/bq76940-sudden-non-answering-questions-in-the-communication

器件型号:BQ76940

工具/软件:

你好
在我们的产品 BQ76940中、运行期间会出现突然的通信无响应、这是随机的、它在不同的工作状态下发生、没有常见特性、概率为1%、MCU 正常工作且稳定、现在只能通过 BQ76940将其关断、重新启动 BQ76940、然后可以恢复正常的通信响应   
  我们想知道 BQ7640突然没有通信响应的原因、以及它是否可以提供一些技术指导和分析;
  随附的 PDF 是我们捕获的技术指导分析的通信波形;随附的是对 communicatione2e.ti.com/.../BQ76940_E065945E547B_.pdf 波形的描述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FEF、

    这是否可能在电芯平衡期间发生?  在 AFE 在共享图像中停止通信之前发送了哪些命令? 此外、您是否也不介意共用逻辑分析仪文件?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SHC_2800_1_2900_.pdfHello Alexis
    通信故障中断之前、我们未捕获发送的数据
    我们发现 TS1引脚用作唤醒功能时TS1下拉电阻使用1MΩ Ω规格中建议的10kΩ Ω 不同这种使用是否导致通信突然不响应的原因;它是否有助于芯片的角度确认该设计的正确性;附件原则连接, R119空置1MΩ;
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FEF、

    TS1不应保持悬空、如果未使用、则应始终组装10k Ω 电阻。 因此、我们看到器件无法正确初始化的问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon