This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:ADC 采样基准电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500018/bq76930-adc-sampling-reference-voltage

器件型号:BQ76930
主题: BQ76942中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我对 BQ76930芯片的 ADC 采样基准电压有一些问题

a. BQ76930芯片的 ADC 采样的基准电压(电压、电流、温度)是否都具有相同的基准电压?  

B. 基准电压是否可以从外部引脚测量?

c.是否 可以通过命令读出基准电压?

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请帮助回复当你是免费的,谢谢你!

    此致、

    zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    Unknown 说:

    电压/温度使用相同的 ADC 和相同的基准。 电流使用不同的 ADC 和不同的基准。

    Unknown 说:
    b.  基准电压是否可以从外部引脚测量?

    不适用于 CC ADC、但您可以读取 CAPx 电容器来获取电压 ADC 基准电压。

    [quote userid="562065" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500018/bq76930-adc-sampling-reference-voltage  基准电压是否可以通过命令读出?

    编号

    如果您关心电芯电压测量的准确性、我建议改用 BQ76942。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon