This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:EEPROM 编程器件

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501314/tps65994qfnevm-eeprom-programming-device

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994

工具/软件:

尊敬的团队:  

目前、可通过外部编程器件来配置 EEPROM。

问题是、如果需要修改、我们以后是否可以在无需额外编程器件的情况下更新 EEPROM? 如果是、是否有 TI/Intel/MS 提供的工具?

 

此致

Marcela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的一位团队成员将很快对此做出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    这可能取决于您的系统/主板设置。

    有两种常规方法可以更新 EEPROM。 一个直接更新 EEPROM、另一个通过 PD 控制器更新。

    1.使用 Dediprog 等外部编程器件直接对 EEPROM 进行编程。

    2.使用 TPS65994以直通方法对 EEPROM 进行编程、使用 I2C 命令对 TPS65994进行编程。 这需要与 TPS65994的可访问 I2C1连接或连接到 TPS65994的嵌入式控制器/MCU、以及 TPS65994和 EEPROM 之间的 I2C3连接。 我假设稍后的更新意味着您将无法访问板上的物理引脚或 IC、因此您需要板上的嵌入式控制器或微控制器来向 TPS65994发送更新 EEPROM 所需的命令。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Alex