This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:SCD 频率

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498770/bq769142-scd-frequency

器件型号:BQ769142

工具/软件:

TI 团队大家好、

[常见问题解答] BQ769142:短路测试后的 MOSFET 短路-电压现在始终开启 您提到:

"BQ769x2器件旨在为切换尺寸适中的 FET 或 FET 不常发生 电池保护开关"。

您能解释一下哪个频率变得频繁吗?

0.5Hz - 2Hz 是频繁值还是不常值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vladislav、

    该器件设计为负载开关、这意味着它理想情况下只会切换到为负载供电或从负载断开电源。

    在定义的频率下、没有我们认为开关频率频繁的情况。 但是、如果开关速度太快、我认为它可能会使电荷泵放电。 但是、开关的速度会受到限制(主要原因是、要重新为 MOSFET 供电需要250ms 才能由器件为 MOSFET 供电)。 因此、默认情况下的开关频率可能会稍慢一些。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的澄清。

    我正确理解、BQ 芯片决定为 MOSFET 供电时的时刻与 MOSFET 通电时的时刻之间存在250ms 的间隙?

    在哪里可以找到有关它的更多信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vladislav、

    没错。  

    这是在中 TRM:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的观看。 您能否澄清一下、该250ms 是否仅在 CFETOFF/DFETOFF/命令情况下发生?  

    如果 BQ 决定自行关断 MOSFET、此延迟是否会发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vladislav、

    突出显示的案例仅针对 零电压开关 、不关闭。 关断速度很快。 在这种情况下、则表明如果将 CFETOFF/DDFETOFF 置为无效、则可能需要长达250ms 的时间才能使 MOSFET 重新导通。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon