This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:受电路径未启用

Guru**** 2586585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500878/tps25750-sink-path-not-enabled

器件型号:TPS25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具/软件:

您好、  

我在电池供电设备中将 TPS25750与 BQ25792搭配使用。

该器件  在电池无电模式下进行配置、以确保"始终启用受电方"。

当电池放电时、主处理器在某个时刻停止运行、由于某种原因、TPS25750会进入批处理模式(可能是 VIN 上出现尖峰? )。

由于 VIN_3V3引脚上仍有大约3V 的电压、因此 TPS25750不会进入电池无电模式。

当我连接 USB 电源时、TPS25750不会将 USB 电源切换到 BQ25792、因此电池无法充电、系统因此处于死锁状态。

是否有办法解决这一问题?  一个很好的解决方案是在电池电量极低时指示主处理器将 TPS25750置于电池无电模式、但这没有系统任务。

是否有其他解决方案可以解决这个问题?     例如、能否通过将 TPS25750配置为"仅受电方"模式来解决该问题? 现在、iyt 配置为受电方和供电方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    Unknown 说:
    当电池放电时、主处理器在某个时刻停止运行、由于某种原因、TPS25750进入批处理模式(可能是 VIN 上出现尖峰? )。

    批处理模式还是 PTCH 模式? 如果 PD 控制器未处于 APP 模式、您将无法配置器件、因为某些寄存器在 PTCH 模式下不可用。

    如果进入 PTCH 模式、听起来 PD 控制器可能会断电并重新引导。 您的系统是从处理器还是从 EEPROM 加载补丁捆绑包?

    Unknown 说:
    是否有办法解决这一问题?  一个很好的解决方案是在电池电量极低时指示主处理器将 TPS25750置于电池无电模式、但这没有系统任务。[/报价]

    遗憾的是、没有"电池电量耗尽"使能功能。

    Unknown 说:
    是否有解决此问题的方法?     例如、能否通过将 TPS25750配置为"仅受电方"模式来解决该问题? 现在、iyt 配置为受电方和供电方。

    如您所注意到的、电池电量耗尽有效地使器件进入受电方首选状态。 是的、可以通过在您知道电池低于特定阈值时将端口配置为仅受电方来解决该问题。 如果器件处于 PTCH 模式、则可能无法正常工作。

    仅当电池电量非常低时、主处理器才会指示 TPS25750处于灌电流状态。

    另一种潜在的解决方案是调整3.3V 电源轨的 UVLO、使其在达到特定阈值时完全关闭、从而断开 TPS25750的电源。 不过、这可能无法与电源轨上的其他 IC 一起使用、因此可能不可行。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]