This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:如何设置 TS 电阻。

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500543/bq25751-how-to-set-the-ts-resistance

器件型号:BQ25751

工具/软件:

尊敬的

我想使用 NTC 来实现温度补偿。

根据 EVM、我应将 NTC 热敏电阻放置在哪里?

而且、我的设计中没有主机、我发现寄存器 EN_VREG_TEMP_COMP 默认为1、因此温度补偿默认有效、对吧?

希望我能很快得到你的答复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    在移除 JP6上的分流器后、可以将热敏电阻连接到 JP7。  EN_TS 和  EN_VREG_TEMP_COMP 都默认启用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    设计将 JP5短接、移除 JP6和 R41、保留 R65并将热敏电阻连接到 JP7 (它并联到 R56)、对吧?

    您可以帮助推荐热敏电阻参数吗? 它有什么关键参数吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    正确。  大多数客户使用103AT 负热敏电阻。   R34和 R65的阻值适合该热敏电阻。

    此致、

    Jeff