This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDKEVM:TPS65987DDK EVM 的 GPIO 行为

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500630/tps65987ddkevm-gpio-behavior-of-tps65987ddk-evm

器件型号:TPS65987DDKEVM

工具/软件:

您好、

让我确认是否预期附加行为。
我们没有计划有意使用 USB3.x。 我们只需要设置为仅使用 DP 交替模式。
正如我所说、我们首先看到了"One port USB3.x 设置"。 之后我们看到了"4通道 DP 模式"。
您能否确认所附文件并就此向您提供意见?

BR、

e2e.ti.com/.../USB-PD_5F00_GPIO_5F00_Transition.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    是的、这可能没问题。 在初始连接时、该端口可能会被视为 USB3、因为尚未发生 DP 交替模式协商。 为4通道 DP 协商 DP 交替模式后、GPIO1可能会变为低电平。 只要在协商 DP 交替模式并且 HPD 变为高电平时 GPIO 处于正确设置、就可以正常工作。

    谢谢。此致、

    Chris