This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:关于 ACOVP 选项

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501205/bq25792-about-acovp-option

器件型号:BQ25792
第 BQ25798主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

该器件的 ACOVP 默认为7V。 但在 Bq25792数据表中、写入的 ACOVP 选项值为7V、12V、22V 或26V。

这是否可以由注册人设置?

我在注册表地图中找不到相关注册表。

我感兴趣的是、如果可以将 ACOVP 设置为26V、以便在同一系列(不是 BQ25798)中用于低值产品中的 USB PD VBUS 电源。

我们想使用 BQ25792 (不是 BQ25798)的原因是、VINDPM 运行不中断。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    790默认值为7V、但系列中的其他器件(792/8)默认使用26V。  该值可通过寄存器 REG0x10[5:4]设置。  BQ25792可与 USB PD 配合使用。  792和798的 VINDPM 功能相同。

    此致、

    Jeff