This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:不建议将 TPS65988DHRSHR 用于新设计

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501165/tps65988-tps65988dhrshr-not-recommended-for-new-design

器件型号:TPS65988

工具/软件:

我在设计中之前使用了 TPS65988DHRSHR。 现在、我想使用该 PD 控制器进行新设计、但可以看到状态更改为"不推荐用于新设计"。 是否有任何关于新替代产品的信息? 还是必须进行完整的新设计才能使用多个端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remco:

    遗憾的是、TPS65988x 系列部件已为 NRND。 我们在同一空间中没有活动的双端口 PD 控制器。

    这主要是因为用于支持错误修复和新功能的补丁空间有限、以及 USB-C PD 规范的更新。

    如果您喜欢按原样使用该器件、并且不需要任何新的端口、大量支持或最新的 USB-C PD 合规性、则可以继续使用该器件、因为该器件不会停产(Lifeed 末端)且仍将投入生产。 在这样做时、必须了解此器件将获得有限的支持。

    否则、您将需要迁移到更新的单端口设备。

    谢谢。此致、

    Chris