This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1210-Q1:低温贮存测试

Guru**** 2485265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500414/tps1210-q1-low-temperature-storage-test

器件型号:TPS1210-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有一些低温(-55℃)存储测试结果? 我们只找到了高温贮存测试、却找不到低温贮存测试。 谢谢。

此致、

Ryker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、   

    AEC-Q100认证不包括低温、因此没有低温 要求。  

    您的应用是汽车级的吗?  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    是的、它是汽车应用。 所以我们不会提供这样的低温测试结果。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    正确。 低温测试不是汽车 AEC-Q100认证所必需的。  

    谢谢、  

    Sarah