This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:TPS25763EVM 是否可以通过 J30 (UFP)和 J29 (DFP)支持 USB-C 主机到 USB 集线器?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, TS3USB221A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497646/tps25763q1evm-can-tps25763evm-support-usb-c-host-to-usb-hub-via-j30-ufp-and-j29-dfp

器件型号:TPS25763Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS25763-Q1TS3USB221A-Q1

工具/软件:

我计划使用 TPS25763-Q1 IC、如下图所示。


在此设置中、 笔记本电脑或平板电脑充当 USB 主机 以及通过 TPS25763-Q1和多路复用器 DP 输出和 USB 3.1或3.2 应路由到 USB 集线器 、允许连接到各种 USB 设备。

根据 EVM、 J29仅为 UFP ,但我想使用 J30 (USB Type-C) 实际为 A UFP 用于连接到主机、然后 J29作为 DFP 以连接到集线器并访问多个器件。

是否有方法配置系统以支持此数据路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bongeon、

    系统设计为 J29是上行端口、而 J30几乎始终是下行端口。  此 IC 专为 J30为面向消费者的 USB 端口的汽车系统而设计。  J29是汽车 SoC 的内部连接。  我们支持双角色数据的原因是如果 OEM 想要更新 SOC 固件。  在正常运行条件下、J30不用作 UFP。  因此、这可能不是最适合您情况的部分。

    您是否需要汽车级器件?  如果没有、我们将提供更适合您应用的商用级产品。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我选择了 TPS25763-Q1 大约有三到三个关键点。
    是否有任何其他适合该温度条件的应用或用例?

    谢谢、
    Bongeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bongeon、

    这是我们唯一具有 DP 交替模式且额定环境温度为125°C 的器件。  您是否确认了 USB2.0数据路径(意味着 J29上的电缆仅为 USB2.0) 不符合您的预期?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很抱歉晚回复。 由于另一个工程、我没有时间进行检查。

    我已连接 连接 J29和 USB 集线器
    在此设置中、 笔记本电脑能够操作集线器 ,但 平板电脑无法正常工作
    当集线器与平板电脑配合使用时、 DP 输出不起作用 和时间 DP 输出处于活动状态 集线器不工作

    谢谢、
    Bongeon


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongeon:

    DP 应独立于 USB2.0。  USB D+/D-信号通过 EVM 具有直线路径。

    这只是为了仔细检查- J18已卸载。  您是否还可以尝试将 R41的底部焊盘与 C58的顶部焊盘短接?  这样可以确保 TS3USB221A-Q1 USB 2.0数据多路复用器配置正确。

    假设您仍在显示开箱即用图像、我再次检查了固件方面的所有内容都应该正常。