This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772DQ1EVM:共享容量工作示例?

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500285/tps25772dq1evm-shared-capacity-operating-example

器件型号:TPS25772DQ1EVM

工具/软件:

您好的团队、  

我们将共享电源策略设置 为两个端口总共60Wmax、一个端口分别为45Wmax 和15Wmin。  考虑到"45W 带电功能的偏差(如笔记本电脑首先连接到端口 B、端口 B 开始输出45W)"、之后"另一个具有45W 充电功能的设备连接到端口 A "、则端口 B 输出45W、端口 A 输出受限15W?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ochi San,

    在上述情况下、两个端口都要求系统最大功率的一半以上(大于30W 时为45W、大于30W 时为45W、大于30W 时为45W)。  在这种情况下、两个端口都将分配30W。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常感谢您的支持。  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。