This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:刷写 TPS65988DJEVM 时出现问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987DDJ, TPS65988DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499949/tps65988djevm-problem-when-flashing-the-tps65988djevm

器件型号:TPS65988DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987DDJ

工具/软件:

您好:

我无法使用刷写 EVM 自定义工具(版本6.1.4) 。 按照用户指南、我创建了一个新工程(TPS65988 DK)、然后继续保存二进制文件。 但是、我收到了以下错误消息:

 


我不确定、但我认为问题可能与有关 固件基本映像 、因为版本字段显示FFFF.FFFF

注意: 我能够从以前的版本(例如6.1.2 )刷新其他二进制文件 ,没有任何问题,所以我相信刷新过程本身是正常工作的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我认为您可能是对的。

    6.1.4 GUI 不支持 TPS65987DDJ。

    您是否正在设计专门采用 TPS65987DDJ 的参考设计? 除了指定此器件的参考设计之外、我们不建议将此器件用于任何其他应用。 您是否有支持 TPS65987DDJ 的 GUI? 如果是、您拥有哪个版本。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的时间克里斯托弗!

    实际上,这是 我正在工作的 TPS65988DJEVM ,以前我的团队使用6.1.2 GUI 版本刷新同一个板,但我不能碰巧在 TI 网站上的任何地方找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Chris 目前不在办公室。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您是否正在设计专门采用 TPS65987DDJ 的参考设计? 除了指定此器件的参考设计之外、我们不建议将此器件用于任何其他应用。 此器件主要用于 TBT 应用。

    如果您对上述问题(主要是有关参考设计的问题)的回答是肯定的、则可以通过 产品页面上的"立即申请"按钮申请访问其他资源。 仅当您使用的是 TBT 参考设计时、我们才会授予访问权限、因此请准备好设计的名称。 资源应包括 GUI。

    如果您不使用参考设计、可能需要评估不同的 PD 控制器。

    谢谢。此致、

    Chris