This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:恒流电源

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501108/lm5190-constant-current-supply

器件型号:LM5190

工具/软件:

您好:

是否有 IC 用于设计具有以下参数的恒流电源:

  • 输入:10-13VDC (最大50瓦)
  • 输出4A 恒定电流(最好从1A 升至4A)

我找到了 LM5190、但太复杂了!

此致、

Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet  

    在 WVB 团队中、我认为 LM5190是能够通过集成 CC 调节 环路来实现 CC 调节的器件。 如果您的最大输入电压仅为13V、请联系 MVB/LVB 团队并检查是否有更好的设备。  

    - EL