This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:EXTVCC 引脚功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497840/tps552892-q1-extvcc-pin-function

器件型号:TPS552892-Q1
主题:TPS55287中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

如果使用内部 LDO、EXTVCC 应该连接到高电压还是保持悬空? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Bryce 将在两天内向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    EXTVCC 引脚可以与 VCC 引脚连接或保持悬空以选择内部 LDO。 两个都可以。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我假设 TPS55287和该系列中的类似 IC 也是如此、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cor:

    是、TPS55287x 也是如此。

    BRS、

    布莱斯