This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:图7-4澄清

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501102/tps61288-figure-7-4-clarification

器件型号:TPS61288

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户希望 在 3.7V/10A 至18V/2A 升压运行时使用 TPS61288。 不过、数据表的图7-4显示了当设置为16V 时、Vout 上限为13V。 这是数据表错误吗、响应应该是 y 轴上16V 的情况? 提前感谢!




此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jejomar:

    我认为这是数据表误差、在该图中、y 轴应该在16V 左右、而不是13V。  我们将稍后更新数据表。

    感谢您纠正我们!  

    此致、

    Nathan