This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55189-Q1:TPS55189QWRYQRQ1

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500574/tps55189-q1-tps55189qwryqrq1

器件型号:TPS55189-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:
我已经完成了12V 降压/升压电路、可以正常工作、但我需要一个5V 降压/升压电路。
如何更换电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可通过更改 Vref 寄存器来调整输出电压。 建议再次评估环路稳定性。

    此致、

    木林