This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:可以&'t 正常工作

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500658/tps55289-can-t-work-normally

器件型号:TPS55289

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在测试 TPS55289、发现它无法正常工作、请帮助检查原理图并确认是否有任何问题。 谢谢。

  • 原理图:

  • R&D 已测试每个引脚的电压、如下所示、电压似乎异常。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    MODE 引脚电阻器应更改为0 Ω。 短接 DB1。

    VCC 电压似乎未设置。 客户可以使用外部电源将 EN 引脚拉至高电平(例如3V)、以查看 EN 电路是否存在问题。  IC 是否损坏? 客户可以更换新的 IC 吗?

    您能提供布局文件吗?  

    此致、

    木林