This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:当 ISET 设置为2A 时连接 USB2.0 (500mA)时的行为。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499680/bq24171-behavior-when-usb2-0-500ma-is-connected-when-iset-is-set-to-2a

器件型号:BQ24171

工具/软件:

如果用户在 USB 3.0 (3A)中将 ISET 设置为2A 时意外连接 USB 2.0 (500mA)器件、可能有什么影响?

USB2.0侧:压降? 它会被摧毁吗?
BQ24171侧:充电会减慢、但充电操作本身会继续吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    充电器将尝试拉取全部2A 电流。  5V USB2.0输出将降至充电器的 UVLO (典型值为3.6V)以下 、但可能不会损坏。   如果电压降至 UVLO 以下、充电器会关断。  可能会出现上电、压降、上电等振荡  我们还有其他具有 D+/D-引脚和 VINDPM 的1节充电器不存在此问题、为什么您在 USB 1S 应用中使用 BQ24171?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    由于规范规定的限制、我们使用 BQ24171。

    此致、

    Okashita.