请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS551892-Q1 工具/软件:
在自动 PFM 模式下切换到轻负载运行的条件是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在自动 PFM 模式下切换到轻负载运行的条件是什么?
嗨、Takahashi、
感谢您联系我们。

COMP 引脚上有低钳位电压。 在 PFM 模式下、随着负载降低、COMP 引脚电压将被钳位在0.7V、电感器电流无法进一步降低。 Vout 将增加、因为电感器电流无法降低。 当 Vout 达到目标的1.01倍时、器件将进入 PFM 模式。 由于 Vin/Vout/电感器/Cout 不同、阈值会因工作条件不同而不同。
此致、
木林