This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 BJT 时 TS2引脚的 BQ76952下拉。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500402/bq76952-bq76952-pulldown-of-the-ts2-pin-using-a-bjt

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的团队:

我想在连接充电器时使用以下唤醒配置、 并行路径文档中对此进行了介绍  

我需要验证此电路是否可以帮助我将 TS2引脚下拉至0.7V 以下(0.7V 是 TS2引脚上保持低电平的最大电压)

请帮助我解决这个问题。

谢谢。此致、

Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我认为您的电路可以唤醒 BQ76952。 我看不到任何风险。

    BRS

    KIAN