This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:灵活调光模式-亮度和开/关控制

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497629/tps923654-flexible-dimming-mode---brightness-and-on-off-control

主题中讨论的其他器件:TPS923654

工具/软件:

您好、

我们使用 TPS923654来控制 LED。 尝试利用灵活调光模式来独立控制 LED 亮度和开/关控制。  可以使用 EN/PWM 引脚上的 PWM 信号在0Hz 至120Hz 范围内控制开/关、并使用 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号控制亮度。 灵活的调光模式选择也面临问题。 已遵循 文章、但未能激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 我会检查您的问题、并在这几天回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果您查看常见问题解答、会详细说明如何从关断状态进入灵活调光模式。 您可以按照指导操作吗?

    首先、您需要遵循    数据表中第8.3.4节和图8-2所示的启动序列、以便器件可以选择调光模式("调光模式启动"=高电平)。 无法加速此步骤。

    其次、通常您需要器件有时间在 ADIM/HD 引脚=高电平时识别和选择灵活调光模式、至少持续1.5us。 然后、器件将经过软启动时间 、以使基准电压 V_REF 上升到目标值。 可通过以下方法加速此步骤:

    • 器件准备好选择调光模式后、您需要在 ADIM/HD 引脚上输入1.5%占空比、10kHz PWM 并至少持续4个周期。 软启动将结束、器件将准备好获取 ADIM/HD 和 EN/PWM 输入。

    我不知道为什么您未能通过此配置。 您的意思是、您不会看到 LED 从黑暗变为昏暗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试通过将使能拉至低电平100ms 和拉至高电平100us 来重新启动调光模式选择、然后将其拉至低电平(创建场景 EN=High aftrer Vin > Vin_UVLO)-等待300us、然后在 ADIM 引脚上以10kHz 的频率启动 PWM 信号。 我们在这里错过了什么吗? 此外、我 在数据表的任何位置都找不到此响应中使用的图片。 是否有任何其他文档提供了有关模式选择的详细信息?


    在进一步审议这个问题之前、我想首先澄清另一个重要的疑问。 在灵活(或任何其他)模式下、是否可以使用 PWM 引脚上的 PWM 标志来控制 LED 以不同频率(0-120Hz)切换、并使用 ADIM 引脚上的 PWM 标志来控制亮度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我将检查您的问题、并在本周结束时回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tylor:

    是的、理论上、支持这一点不是问题。  LED 电流值和开/关行为可以独立控制。 但请注意、如果停止向 EN/PWM 引脚输入 PWM 的时间长于 tPWM_IN_OFF (57ms - 77ms)、器件将进入关断状态。 当出现下一个 EN/PWM 脉冲时、器件仍需要高于启动序列+模式选择要求。

    可通过 PWM 引脚上的 PWM 标志控制 LED 以不同频率(0-120Hz)切换、并使用 ADIM 引脚上的 PWM 标志控制亮度?

    EN/PWM 信号配置不存在问题。 对于10kHz ADIM 信号、它的占空比是多少?

    我们尝试重新启动调光模式选择、方法是将 ENABLE 下拉至低电平并持续100ms、然后将高电平持续100us、然后将其拉至低电平(创建场景 EN=High aftrer Vin > Vin_UVLO)-等待300us、然后在 ADIM 引脚上以10kHz 启动 PWM 信号。 [/报价]

    其他文档目前不可用。 但任何与之相关的问题、您都可以告诉我们。

    另外、我 在数据表的任何位置都找不到此响应中使用的图片。 是否有任何其他文档包含有关模式选择的详细信息?

    非常感谢您为我们发送一个图来展示 EN/PWM 和 ADIM 信号、这两个图是相同的。 您还提到它无法激活、不确定它是否意味着您永远不会看到 LED 开始变暗。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

    [/quote]