This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:有关 PMIC 寄存器和默认配置的几个问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500691/lp87745-q1-a-few-questions-on-pmic-registers-and-default-configs

器件型号:LP87745-Q1

工具/软件:

嗨、团队-几个问题:

1) PMIC 数据表(LP87745101RXVRQ1)第101页(第7.7.7.1.11节)列出了四个 Scratch_PAD_REG_*寄存器。 它们是否可作为通用存储供用户使用?

2)是否有默认启用 SPI CRC 的 PMIC 型号?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    Unknown 说:
    1) PMIC 数据表(LP87745101RXVRQ1)第101页(第7.7.7.1.11节)列出了四个 Scratch_PAD_REG_*寄存器。 它们是否可作为通用存储供用户使用?

    是、Scratch_PAD_REG 寄存器是可用于存储信息的通用寄存器。  

    Unknown 说:
    2) PMIC 是否有变体默认启用了 SPI CRC?

    否、但客户可以在器件上电后的初始化期间启用该功能。  

    此致、

    Ishtiaque