请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5164 工具/软件:
您好先生
可以使用 LM5164来设计升压电源
输入电压32V、输出电压42V/0.2A
输入电压32V、输出电压为-42V/0.2A

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Alex
输入电压32V、输出电压42V LM5164无法进行配置。 不过、 输入电压32V、输出电压-42V、 可通过 在反相降压/升压(IBB)配置中连接它来实现。 我建议您参阅 使用反相降压/升压转换器 、了解更多详细信息。
如果对 IBB 设计有任何疑问或需要帮助、请告诉我。
谢谢你
此致
Onkar Bhakare