This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:用于设计升压电源的 LM5164

Guru**** 2514215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501024/lm5164-lm5164-to-design-a-boost-power

部件号:LM5164

工具/软件:

您好先生

可以使用 LM5164来设计升压电源

输入电压32V、输出电压42V/0.2A

输入电压32V、输出电压为-42V/0.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    输入电压32V、输出电压42V  LM5164无法进行配置。 不过、  输入电压32V、输出电压-42V、  可通过 在反相降压/升压(IBB)配置中连接它来实现。 我建议您参阅 使用反相降压/升压转换器 、了解更多详细信息。

     

    如果对 IBB 设计有任何疑问或需要帮助、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare