This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:相关应用问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499319/tpsf12c1qevm-related-application-questions

器件型号:TPSF12C1QEVM
Thread 中讨论的其他部分:TPSF12C1

工具/软件:

我希望蒂莫西·赫加蒂能够帮助回答这个问题。  我使用了最新版本的 SIMPLIS 9.2B、它具有一个内置的 LISN 仿真模块。 我测试了启用和未启用 TPSF12C1时的 EMI 传导结果。 如果没有 TPSF12C1、传导 EMI 确实会更高。

SIMPLIS 仿真文件: www.asuswebstorage.com/.../

但我想知道如何使用共模扼流圈阻抗测量结果将测量结果放入设计工具的 Excel 中、以生成仿真等效模型? (我不需要知道详细的转换方法,只是如何快速转换)

如何使用 SIMPLIS 来运行 CM 和 DM 阻抗? 如图所示、提供完整的线路连接是否方便? (如测量位置和 AC 分析位置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请附加 SIMPLIS 文件、因为该链路被阻止。您可以通过施加电压激励并测量电流来测量阻抗、从而得到 ZCM =V/I:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、上图适用于铁氧体 CM 扼流圈、但您有纳米晶。 您可以使用 RL 等效电路对段的纳米晶阻抗曲线建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法直接上传文件、因此我发布了链接

    https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/32CBA41641A9440C8789A597B94D5FF4Y?type=previewPageCover

    这似乎是有效的,谢谢

    但我不太知道如何将 Excel 转换为这样的等效模型。 也许我会进一步研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EMI-and-CM-Impedance.zip

    文件可以上传、请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    以下文档 第3部分:纳米晶扼流圈建模 可以帮助您将 CM 扼流圈数据建模到等效模型中。  

    将最新的扼流圈数据导入设计计算器–查看阻抗曲线的外观。 然后、使用上述参考从基本模型开始、对模型参数进行微调。 看看模型的阻抗与频率曲线是否看起来更接近实际数据。 请执行以下操作-

    1.将 CM 扼流圈模型转换为等效电路模型。  

    2.然后在此处输入模型参数并检查图解的外观。

    3.您可以调整这些值,使配置文件更接近实际的扼流圈数据。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经学习了如何使用 Excel 工具快速转换为 SIMPLIS 仿真、以便能够快速评估通过将磁性元件与 IC 结合使用而可以改进的初始结果。 我非常感谢纳雷什和蒂莫西的教学。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../CM-Impedance_5F00_nano_2B00_ferrite.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您找到有用的材料。  

    谢谢。此致、

    Naresh