This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:LM5117-Q1

Guru**** 2812605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500541/lm5117-q1-lm5117-q1

器件型号:LM5117-Q1

工具/软件:

我正在使用 LM5117PMHX/NOPB IC、并遵循 LM25117评估板的此原理图。  

我针对12V 输出设计的、但得到的是~2.7V 输出、这是一个问题、我尝试了一些解决方案、但没有任何效果。  

我想软启动不工作、会使输出降低。

我使用似乎符合预期的范围来测量值。

VIN = 48V、EVLO/EN = 4.2V、VCC = 7.6V (表示内部稳压器正常)、高侧开关生成200ns 高侧脉冲、时间为4ms、自举电容器也很好、在补偿引脚上有一个三角波形信号、二极管的极性也良好。

问题是 FB=0.1~0.2、应该是0.8、我尝试给出外部0.8、但它使输出从2.7V 提高到0。

低侧开关不会输出任何东西、也不会输出栅极信号、软启动引脚也为低电平、

接下来我应该尝试调试该问题吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 post*当前输出与负载隔离,我尝试了有负载和无负载,但问题仍然相同。 我使用的电感器是22uH、Isat 为9A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Imad  

    请填写器件快速入门- LM5117QUICK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经填写了计算器工具、但无法上传、我在设计中注意到的一个问题是我在 VCC 线路上漏掉了一个连接到 GND 的电容器、这将导致没有输出和低侧开关不工作、

    P.S 我检查了 VCC 的输出、该输出约为7.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计算出来了、内部 VCC 输出引脚上漏掉了一个电容器、这导致低侧开关无法加电和切换。 我可以确认设计现在运行良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Imad

    太棒了!

    VCC 处的电容是一个引脚、对于内部稳压器的运行非常关键。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare