This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808G01 RESETn 引脚上的外部上拉电阻连接至1.2V

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500817/tps3808-tps3808g01-external-pull-up-resistor-on-resetn-pin-to-1-2v

器件型号:TPS3808

工具/软件:

您好、


我有带1.2V I/O 的 DSP、意味着 DSP RESET 引脚为1.2V I/O、我希望 TPS3808G01监控1.2V 的 VDDIO。

在这种情况下、我会将 TPS3808G01连接到 VDD、将 SENSE 引脚连接到 VDDIO=1.2V。

 TPS3808G01 RESETn 引脚连接到 DSP RSTb 引脚。

我无法将其连接到 VDD、因为在这种情况下、我会损坏 DSP RSTb 引脚、它是1.2V I/O、而在数据表中、它写的是:

"应在该引脚上 MΩ 从10 kΩ 到1k Ω 的上拉电阻、并允许复位引脚获得高于 VDD 的电压"

我的问题是可以将 RESETn 输出(SOT-23中的 TPS3808G01引脚编号1) 的上拉电阻引脚连接到 DSP VDDIO (1.2V)吗?

谢谢、
AVI.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:  

    您可以连接复位引脚1.2V。  

    请查看 RESET 引脚的建议运行条件表。根据数据表、您可以将 RESET 引脚0连接到6.5V。  

      

    要能够复位引脚以按预期做出反应、请检查8.4器件功能模式。  

    即使您连接复位引脚1.2V、由于器件将由3.3V 电源供电、VDD 也需要高于1.7V (Vdd_MIN)、以便复位引脚能够按预期运行。

    此致、

    Sila.