This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:关于 LM5156H 审查布局

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499140/lm5156h-about-lm5156h-review-layout

器件型号:LM5156H

工具/软件:

我想问一问 LM5156H 布局审查。
我可以为您提供 allergo brd 文件以供 TI 审核吗?
或者我应该提供相关的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否附上设计的原理图和分层图像?

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    屏幕截图和.brd 文件都可以供我们查看。
    但是、还请附上 VIN 范围、VOUT 和最大负载条件下的原理图和参数。
    否则、设计很难审查、因为我们不知道哪个元件是哪个元件。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    原理图已在 TI 网站上确认。 附后了最终设计。

    主要由 Hassan 确认和答复。  链接如下:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492453/lm5156h-schematic-check/5737113#5737113

    根据我的个人经验、我建议布局团队进行布置和布局。
    主布线仅在顶层和 BOT 层上。 尽管该板是10层板。

    如有任何建议、请提出建议。 非常感谢。

    每层的布局如下:

    所有层:

    第1层:

    第2层:

    第3层:

    第4层:

    第5层:

    第6层:

    第7层:

    第8层:

    第9层:

    第10层(有显示顶部组件的文本和框。):

    第10层(仅底部元件(C1173):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    布局似乎很好、环路很小、而且 IC 旁边的无源器件的放置看起来也很好。

    只有两点:

    -我建议将最小的输出电容器放置在最靠近输出(C1174)

    -我建议有一个分离的"安静" AGND 岛的敏感部分,如它在数据表中所示:

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    根据您的建议、按如下所示修改图片。
    如果没有问题、请回复。 谢谢

    此致

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我现在没有问题。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的评分

    此致

    Nicholas