This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:EN = GND 时的静态电流

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21551, UCC27282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495563/ucc21530-quiescent-current-while-en-gnd

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件: UCC21551UCC27282

工具/软件:

尊敬的团队:  

我在 EN = GND 时查找 UCC21530静态电流的信息、但在 DS 中找不到任何内容。

您能帮我获取这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    这不是我们在此产品系列中测试的规格。

    这是否是对客户很重要的规格?

    您是否能够提供一些关于它为何重要的背景信息? 这将为我们提供有用的反馈。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、  

    我们要针对以下情况查找 EN=GND 信息:

    在 PWM 控制器唤醒之前、我们希望知道从其他元件汲取了多少电流、以便知道如何设计启动电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCC21530 / UCC21551是否也可以得出一些数字  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    感谢您提供详细信息!

    我能够在实验中测量一些值、但不建议将其用作客户系统的参考、因为它不会考虑任何临界情况。

    不过、如果这看起来有用、我可以使用几个器件来测量一些值。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道不会考虑临界情况、但此信息对我们非常有帮助。  
    如果我们能做到这一点、我将不胜感激  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    我将在本周尽快回复您的测量结果。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    以下是3个已知良好 UCC21530器件上 VCCI = 5V 时的静态电流测量值:

    • 器件#1:
      • EN 拉至高电平-> IQ = 1.521mA
      • EN 拉至低电平-> IQ = 1.544mA
    • 器件#2:
      • EN 拉至高电平-> IQ = 1.527mA
      • EN 拉至低电平-> IQ = 1.551mA
    • 器件#3:
      • EN 拉至高电平-> IQ = 1.504mA
      • EN 拉至低电平-> IQ = 1.523mA

    2个 EN 状态之间存在大约20uA 的差异。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实很有用、因为我想知道当 EN 被拉低时、它是否在关断模式下工作(例如一些 HB 驱动器作为 UCC27282)。

    现在、我需要弄清楚如何在反激式启动期间断开隔离式驱动器 VCC、并在启动电容器达到控制器 UVLO 时启用隔离式驱动器 UVLO。