This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:提供12V 至24V 直流、15A 输出电流的自动优先级电源多路复用器 IC

Guru**** 2528380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500830/tps2120-automatic-priority-power-mux-ic-for-12v-to-24v-dc-15a-output-current

零件号:TPS2120
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具/软件:

您好、

我们正在设计具有两个输入电源轨的载板。

我们正在寻找一个能够根据优先级设置自动切换电源轨的 IC。

输入电压:12-24V 直流 (两个电源轨)  

输出电流:15A

如果有任何 IC 符合我们的要求、请告诉我。

或者推荐符合我们要求的任何电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看 TPS25983器件。

    此致

    Kunal Goel